This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:输出电压= 5V /负载电流= 50A

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625, TPS543C20A, TPSM8D6C24, TPSM8D6B24, TPSM8D6C24EVM-2V0, TPSM8D6B24EVM-2V0, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132159/tpsm41625-output-voltage-5v-load-current-50a

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件: TPSM8D6C24TPSM8D6B24TPSM8D6C24EVM-2V0TPSM8D6B24EVM-2V0USB-TO-GPIO2

大家好、


我对 TPSM41625有疑问。

客户正在考虑使用具有5V 输出和50A 负载电流的 TPSM41625。

对于5V 输出、负载电流高达22A、那么3个 TPSM41625能否实现50A 负载电流?

TPSM41625 (17A) x3pcs = 51A

或者、您还建议使用其他哪些具有内置电感器的直流/直流转换器?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    TPSM41625可与2个器件堆叠。 此信息可在下图数据表的第7.3.7节中找到。

    编辑:此器件将无法支持50A 电流。 我将为备选方案提供一些建议、并在此向您提供最新信息。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将能够在明天提出一些备选建议。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    感谢您的回答。
    我期待收到您关于您产品建议的消息。

    是否可以堆叠 TPSM41625 3器件?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    由于 TPSM41625无法堆叠3个器  件、因此我建议使用具有更高电流限制和相同功能的 TPS543C20A。


    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、


    我知道您无法使用3个 TPSM41625。
    感谢您的礼貌回答。

    感谢您推荐产品。
    客户需要降压转换器(集成开关)、因为他们希望减小安装面积。
    您推荐哪些降压转换器(集成开关)产品?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    如果需要降压模块(集成电感器和开关节点)、那么我相信 TPSM8D6C24是您的最佳选择 
    该模块完全能够处理50A 及更高的电流。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    感谢你的答复。
    客户规格为12V 输入电压、5V 输出电压和50A 负载电流。
    但是、TPSM8D6C24无法使用、因为输出电压高达3.6V。

    是否有任何 TI 产品可以在输出电压为5V 的情况下配置50A 的负载电流?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我们的美国团队将审查该问题、并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    很好的收获   此应用的最佳模块是 TPSM8D6B24

    可以在两相中处理高达5.5V 和50A 的电流。 它还可以堆叠以进一步增大电流限制。


    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    感谢你的答复。

    我向客户介绍了 TPSM8D6B24。
    您是否有适用于 TPSM8D6B24的 EVM? 请告诉我们发布计划。
    客户对 TPSM8D6B24感兴趣。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  


    我将向 Peter Miller 讲述这个主题、他可以回答您有关 TPSM8D6B24和 EVM 可用性的问题。  

    请给他一些时间来回答。



    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM8D6B24已发布

    https://www.ti.com/product/TPSM8D6B24 

    有一个双输出评估模块

    https://www.ti.com/product/TPSM8D6B24 

    我们正在研究为什么它显示不可用。

    您可以使用 TPSM8D6C24EVM-2V0方向将两个输出 EVM 转换为两相 EVM、或将两个评估板连接在一起以创建三相或四相解决方案。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaai4 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:


    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的回答。


    请检查 TPSM8D6B24的 EVM。
    TPSM8D6B24 EVM 是否可调节为单个50A 和5V 输出?

    您是否介绍了 TPSM8D6C24EVM-2V0指南、因为它可以作为 TPSM8D6B24的替代产品进行评估?
    对于 TPSM8D6C24、它无法输出5V 电压、因此不符合客户规格。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132159/tpsm41625-output-voltage-5v-load-current-50a/4220553 #4220553"] TPSM8D6B24 EVM 是否可调节为单个50A 和5V 输出?[/quot]

    是的、TPSM8D6B24EVM-2V0可在5V 输出时调节为单输出。  

    https://www.ti.com/tool/TPSM8D6B24EVM-2V0 

    [引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132159/tpsm41625-output-voltage-5v-load-current-50a/4220553 #4220553"]您是否介绍了 TPSM8D6C24EVM-2V0指南、该指南可以作为 TPSM8D6B24的替代产品进行评估?

    否、我随附了应用手册、其中说明了如何将 TPSM8D6C24EVM-2V0评估模块从2路输出转换为单路输出2相的说明、因为 TPSM8D6B24EVM-2V0使用相同的布局、并且可以按照相同的过程从2路输出转换为2相。

    按照 TPSM8D6B24EVM-2V0上第1节(第2-3页)中的说明将其转换为两相操作。  要将输出电压设置为5V、您可以:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaai4  

    1) 1)使用 USB-TO-GPIO2适配器将电路板连接到计算机

    2) 2)使用 Fusion Power Designer 软件连接到 TPSM8D6B24器件

    3)控制引脚保持低电平(输出被禁用)

    将 VOUT_SCALE_LOOP 更改为0.125

    将 VOUT_COMMAND 更改为5.0V

    更改 VSEL_A 电阻器以选择5.0V (12.1kΩ Ω 至 AGND - R22、1.87kΩ Ω 至 BP1V5 - R16)

    R22和 R16位于 PCB 的背面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我知道 TPSM8D6B24EVM-2V0应用手册可与 TPSM8D6B24 EVM 配合使用。
    谢谢你。

    我们正在等待有关无法购买 TPSM8D6B24的 EVM 的调查报告。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此表示歉意,我认为这是固定的,但我现在看到它没有。  我将再次对其进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们原以为上 周四已经解决了问题、但在线订购似乎仍在减少。  我们仍在对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究订购问题。  我向您发送一条消息、要求您提供一些其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、TPSM8D6B24EVM-2V0现在可订购。

    https://www.ti.com/tool/TPSM8D6B24EVM-2V0