This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:最大 占空比?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2823A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994317/uc2825a-max-duty-cycle

器件型号:UC2825A
主题中讨论的其他器件: UC2823A

大家好、  

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

对于最大占空比值、数据表中使用了"订购信息"部分中的表达式50%以及"电气特性"部分中的表达式85%。

对于我们的实践、最大占空比必须为50%。 因此、我们能否确认以下两个 PN 的最大占空比值为50%?

UC2825ADW 最大占空比:50%???
UC2825AQDWRQ1最大占空比:50%???

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    是的、UC2825A 的异步操作小于50%、如下所示:

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我们希望确定、因为正如下图所示、在 electrıcal 特性部分中、它被称为%85占空比。

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Mustafa C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    数据表正在聚合一系列 IC、其中一些限制为<50%、而另一些限制为<100%、数据表中显示的85%是 UC2823A/B 的最小值、最大值 这意味着、当考虑来自四个边沿的上升/下降时间延迟和最大死区时间延迟时、最坏情况下的最大占空比将为85%(而不是100%)。 同样、对于 UC2825A/B、最小、最大占空比将为~48-49%、而不是50%。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    非常感谢、这真的很有帮助。  

    此致、

    Mustafa C