This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995033/tps652353-schematic-review

器件型号:TPS652353

您好!

请为我查看此原理图。 我的输入电压为15V、来自 PCB 外部的电源模块。  控制逻辑为 TTL 5V。 根据数据表真值表、我将使用 I2C 或 TTL 逻辑组合来设置 LNB 的输出电压

1.是否有适用于此器件或此系列中类似器件的 SPICE 模型(我找不到一个)

2.我需要对电源进行滤波还是建议的电路对其进行滤波?

3、原理图一般是否正常? 在布局过程中需要注意哪些事项?

很抱歉,这些可能是我自己应该回答的问题,但我受到了一些时间压力,无法重新设计董事会。