This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:输出高于6V

Guru**** 2532000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994946/tps62140-output-higher-than-6v

器件型号:TPS62140

数据表中有几个地方规定输出范围为0.9-6.0V。  如果我将其设置为恰好超过6V 的输出、例如6.1V、会发生什么情况?  此器件已在合格的设计中使用多年、因此选择其他器件不是一个选项、因此请回答我的问题、不要让我选择其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    如果电压仅为6.1V、则可以。 但是、如果它更高、例如6.5V、我们不保证芯片正常工作、但我们可以保证芯片不会烧坏。

    Amod 将向您提供有关详细信息的反馈。

    谢谢、

    Lishuang