This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:当电源过压时、PTS259474ARPWR 不会自动重试

Guru**** 2813115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992691/tps25947-pts259474arpwr-does-not-auto-retry-when-power-is-overvoltage

器件型号:TPS25947

大家好、

我的客户 ABB 测试了样片 PTPS259474LRPWR 和 PTS259474ARPWR。 他们发现 、当电源过压时、这两个器件都不会自动重试。

此外 、它们上的标记  分别为2A7H 和2A2H。 哪一个是 PTS259474ARPWR、哪一个是 PTPS259474LRPWR?

非常感谢!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    感谢您的支持!  

    您是否意味着输入电压高于过压锁定阈值? 当输入电压高于过压锁定阈 值时、自动重试和闭锁型号都将保持关闭状态、直到电压降至过压锁定阈值以下。

    要测试哪一个是自动重试、哪一个是闭锁型号、请设置一些电流限制并施加过流。 由于过流、该部件将在计时器后关闭。 现在、自动重试变体将在110ms 后自动启动 、但闭锁变体将保持关闭状态。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    在邮件跟踪时关闭主题。

    此致

    Kunal Goel