This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:查找 Linux 驱动程序源代码

Guru**** 2931150 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994293/lp5569-looking-for-linux-driver-source-code

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP5562

您好!

  我正在寻找用于 LP5569的 Linux 器件驱动程序。

我查看 了 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/663830/linux-lp5569-linux-device-driver-for-lp5569 、注意到有人在提到有一个问题正在处理之前三年共享了一个代码。   

目前是否有适用于 LP5569的有效 Linux 驱动程序源代码?  (我注意到、适用于 LP5562而不适用于 LP5569的标准 Linux 中提供了 LED 驱动器源 - github.com/.../leds)

此致、

Sadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadeesh、

    总部位于上海的 LED 团队专注于 HD 问题、我们在 Linux 上的表现不是很好。 我已经检查了 LP5569没有正常工作的 Linux 驱动程序。

    最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐美华:

      感谢您的即时响应。 这意味着我需要编写自己的驱动程序或获取 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/663830/linux-lp5569-linux-device-driver-for-lp5569中共享的代码 、并修复 论坛中提到的未决问题。

    此致、

    Sadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、能不能继续关注这一情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadeesh、

    是的、很明显、您比我们更熟悉 Linux 驱动程序。 如果您可以与我们的器件正常通信、但对如何点亮发动机感到困惑、我可能会提供一些建议。

    如果还有其他我可以帮助的东西、请联系我~

    徐美奈