This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:BUCK6 1.2V 请求无输出查询

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159150/tps650864-request-of-buck6-1-2v-not-output-inquiry

器件型号:TPS650864

您好 TI

我使用的是 TPS6508640、但有一个问题、即 BUCK6 1.2V 不是输出。
发生在大数中

电路、S/W 异常、X 射线检查、但无问题

最后、检查了激光打标。

在88I 中、1.2V 正常输出、但是
23 I 输出仅为0.037V

在正常电路板上执行了88 I 和23 I 的交换测试

仅在23 I 时没有1.2V 输出

我想知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 进行联系、并分享您为观察 BUCK6未开启的情况而已经进行的测试。  

    您能不能帮助提供一些附加信息来帮助调试。  

    • 您能否提供电路板原理图?
    • 您能否提供两个寄存器日志、一个来自 buck6正确输出1.2V 的电路板、另一个用于观察 buck6仅输出0.037V 的情况?
    • 当您执行此测试时、是否有负载连接到 buck6? 如果是、负载是什么?   

    最后、您能否阐明交换测试的结果。 当您将88 I 版本 IC 交换到电路板上时、您最初观察到 buck6输出= 0.037V 时、它是否正常工作?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett

    回答您的询问

    1.您能否提供电路板原理图?

       - 请检查随附的"Circuit.pdf"

    2. 您能否提供两个寄存器日志、一个来自 buck6正确输出1.2V 的电路板、另一个用于观察 buck6仅输出0.037V 的情况?

       - 请检查随附的"TPS6508340_register_log.txt"

    3. 执行此测试时,是否有负载连接到 buck6? 如果是、负载是什么?

      - 正在检查负载。 我会在确认后尽快回复。

    4. 最后,您能否澄清交换测试的结果。 当您将88 i 版 IC 交换到您所在的板上时、它是否正常工作

      最初观察到的 buck6输出= 0.037V?

      -是的,88 I 版 IC 正常工作

    e2e.ti.com/.../1513.Circuit.pdfe2e.ti.com/.../TPS6508340_5F00_register_5F00_log.txt

       谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Garrett 不在办公室。 请在下周初回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供寄存器日志和原理图。 请参阅下面我的评论。  

    首先、看一下您的原理图、我有几个问题。  

    • 您能否确认您的电路板上是否已组装或未组装电阻器 R74? 如果是、它的价值是什么?  
    • BUCK6 (C73和 C74)上输入电容器上蓝色阴影区域的含义是什么?  

    然后查看寄存器日志、我有以下注释。 通常、您可以提供完整的寄存器日志(在您所连接的日志中、不提供各种寄存器)。  

    • 在您声称 BUCK6正常的第一个寄存器日志中、电源正常状态寄存器(地址 B0十六进制)指示 BUCK6电压未处于调节状态。 您能否查看此信息并确定这是否可能不是 BUCK6工作方案的正确寄存器日志。
    • 在 BUCK6故障日志中、PG_STATUS 寄存器显示除内部5V LDO 之外的所有电源轨都未处于稳压状态。 这与您最初提供的结果表不一致。 在 I2C 读取以捕获寄存器日志之前、请确保通过 CTRL 引脚或 I2C_RAIL_EN1寄存器(地址 A0十六进制)正确启用电源轨。  
    [引用 userid="539712" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159150/tps650864-request-of-buck6-1-2v-not-output-inquiry/4359391 #4359391]\n 正在检查负载。 我将在确认后立即回复。[/报价]

    感谢您查看连接的负载。 对于调试、我建议断开 BUCK6输出与其负载的连接、以检查观察到的无输出电压是否与负载相关。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrrett

    回答您的询问

    1.您能否确认您的电路板上是否安装了电阻器 R74? 如果是、它的价值是什么?   

      BUCK6 (C73和 C74)上输入电容器上蓝色阴影区域的含义是什么?

       - 未插入。 添加该器件是为了准备将来的电路更改、相应的器件与 EVM 电路相同。

    BUCK6 (C73和 C74)上输入电容器上蓝色阴影区域的含义是什么?  

       -添加了此项以匹配 TPS6508640 EVM 电路。

    3. 1、2检查结果: 已确认 BUCK6电路与 TI 提供的 EVM 电路相同  

     读取所有电阻器的结果如下

      

     - 检查结果: TPS_DEVICEID2似乎不同 ,请检查所附文件

    e2e.ti.com/.../TPS6508640_5F00_Register_5F00_check_2800_221011_2900_.xlsx

      -"Marking 23 I"、其中 Buck6 1.2V 为异常输出;"Marking 88 I"、其中 Buck6 1.2V 为正常输出时则有所不同
       它被识别为一个不能由 Infocube 控制的寄存器(只读)。

    5. 感谢您查看连接的负载。 对于调试、我建议断开 BUCK6输出与其负载的连接、以检查观察到的无输出电压是否与负载相关。

    - 根据要求、断开 BUCK6输出与负载的连接、并检查是否没有输出电压、以查看它是否与负载相关。
     顺便说一下、无论负载如何、为什么在标记"88 I"中通常输出1.2V"。
     在2月标记"88 I"后、电路是否发生了变化?
     到目前为止、我使用的"88 I"标记从未有1.2V 非输出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您回答我的各种问题。  

    1/2)根据您的回答、我同意您的原理图中的所有内容看起来都很好。  

    4) 4)我正在使用我们的内部资源、以查看"88 i"与"23 I"封装上的不同标记是否与在最新寄存器日志上观察到的 OTP 版本差异相关。   

    进一步查看寄存器设置、我看到一些电压、特别是 BUCK3和 BUCK4、与 TPS6508640上 OTP 存储器设置的默认电压不同。 您是否曾尝试过对 OTP 存储器进行调整、或者您是否在上电后更改稳压电压?  

    [引用 userid="539712" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159150/tps650864-request-of-buck6-1-2v-not-output-inquiry/4362509 #4362509"]根据请求,从负载断开 BUCK6输出,并检查是否没有输出电压以查看其是否与负载相关。

    您是否有在空载条件下测试"23 I"器件的结果? 您是否观察到 BUCK6未连接负载时的预期1.2V 电压?  

    [引用 userid="539712" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159150/tps650864-request-of-buck6-1-2v-not-output-inquiry/4362509 #4362509"] 顺便说一句,请说明为什么无论负载如何,标记"88 I"中通常输出1.2V"。

    我们将需要确定标有"23 i"的器件的潜在差异、以回答如果确定观察结果与 BUCK6加载相关、为什么它不能与您的负载配合使用。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrrett

    回答您的询问

    进一步查看寄存器设置、我看到一些电压、特别是 BUCK3和 BUCK4、与上 OTP 存储器设置的默认电压不同     TPS6508640。
    您是否曾尝试过对 OTP 存储器进行调整、或者您是否在上电后更改稳压电压?

    -我们不修改 OTP 存储器、而是​​通过参考   数据表的寄存器映射来修改 BUCK3 (0X70)/ BUCK4 (0XA8)/ BUCK6 (0xA0)的值、以设置我们要使用的电压。

    e2e.ti.com/.../TPS6508640_5F00_Register_5F00_check_2800_221012_2900_.xlsx

    2 、JAEMOON GOO 说:
    根据要求、从负载上断开 BUCK6输出、并检查是否没有输出电压、以查看它是否与负载相关。
    您是否有在空载条件下测试"23 I"器件的结果? 您是否观察到 BUCK6未连接负载时的预期1.2V 电压?

    - 要测试的板是交付给客户的板。 要移除连接到 BUCK6的负载、无法移除相关的存储器、二极管等
    TPS6508640 "标记88 I"已检查并向客户交付了1、000多件产品、但从未发生过这种情况。
    我今天从 TI 获得了 EVM 板2ea。
    我将通过在 EVM 板上添加"标记"23 I"和"标记88 I"来进行测试。
    "标记23 I"的库存超过50EA 客户的交货日期存在问题。 如果您可以免费为我们提供"88 I"标记、请提供。
    否则、请最迟在下周前解决此问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您回答我的问题。  

    在进行进一步的研究和测试时、我同意您的观点、我认为问题与负载无关。 请尝试测试一个寄存器更改、看看它是否修复了 BUCK6上的输出。 请尝试将 SWVTT_DIS (寄存器地址9F 十六进制)从70十六进制设置更改为默认 F0十六进制。 我在下面添加了相关的寄存器映射部分。  

    请告诉我、此更改是否允许您在 标记了"23 I"的器件上观察 BUCK6 = 1.2V。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret Kreger

    在进行进一步的研究和测试时、我同意您的观点、我认为问题与负载无关。
    请尝试测试一个寄存器更改、看看它是否修复了 BUCK6上的输出。 请尝试将 SWVTT_DIS (寄存器地址9F 十六进制)从70十六进制设置更改为默认 F0十六进制。
    我在下面添加了相关的寄存器映射部分。
    请告诉我、此更改是否允许您在标记了"23 I"的器件上观察 BUCK6 = 1.2V

    回复:BUCK6 = 1.2V 输出,在电阻器变化测试的“标记23 I”上

    由于电路板上"标记26 I"中的电阻器变化测试、要将电阻器更换测试交付给 Infocube 拥有的其他客户、BUCK6 = 1.2V 输出

    问题
    我还有其他问题
    1.在"标记88 I"中应用相同的电阻器变化测试时是否存在问题?
      (不应出现任何问题、因为测试是在电路板上执行的、以便交付给客户)
       如果您认为没有问题、我将对其进行测试。

    2.如果有问题,“打标23 i”和“打标88 i”之间的区别是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret Kreger

    如果您在 Infocube 中还有其他问题、请再次联系我们。

    请尝试将 SWVTT_DIS (寄存器地址9F 十六进制)从70十六进制设置更改为默认 F0十六进制。
    ->如上所述、当 SWVTT_DIS 寄存器修改为0xF0时、Buck6输出1.2V。
    此外、通过查看数据表、查看修订历史记录、可以看到 SWVTT_DIS 寄存器有一个相关器件(LDOA1)。
    通过比较 Rev C 的 PMIC 功能方框图和 Rev D 的 PMIC 功能方框图、可以确认下图中所示行的存在已发生变化。

    在修订版 C (标记为88 I)中、显示 BUCK6的输出、与 SWVTT_DIS 的位7 (SWB2_LDOA1_DIS)无关。
    在版本 D (标记为23 I、26 I)中、必须启用 SWVTT_DIS 的位7 (SWB2_LDOA1_DIS)才能生成 Buck6输出。
    我想知道原因是否与 PMIC 功能方框图中所示线路的存在或缺失有关。
    如果没有关系、我想让您解释一下它有何不同。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaemoon Goo、  

    很高兴听到寄存器更改修复了器件上观察到的带有"23 I"标记的问题。 请查看我在下面对您的问题的评论。

    1)否、对标记为"88 I"的器件进行相同的寄存器更改没有问题。 寄存器更改仅启用 LDOA1电源轨。 只要 LDOA1电源轨在终端系统中不存在问题、就不会出现问题。  

    2) 2) PMIC 功能方框图中的指示行与此事无关。 该数据表更新只是图的外观更新。 标记为"88 I"的器件和标记为"23 I"的器件之间的差异是 OTP 存储器设置的电源轨排序存在细微差异。 在"23 I"器件上、BUCK6开启由 LDOA1开启进行门控。 因此、当通过 SWVTT_DIS 寄存器禁用 LDOA1时、BUCK6保持关闭。 在较旧的标记"88 I"器件中、则相反。 LDOA1导通由 BUCK6导通进行门控。 这就是为什么在标有"88 I"的器件上禁用 LDOA1不会影响 BUCK6导通的原因。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Garrett