This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:禁用跳跃模式的 BOM 列表。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994822/lm5021-bom-list-of-disable-skip-mode

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:UCC28610

您好!

请告诉我们图12”的 BOM 列表。 Disable Skip Mode (禁用跳跃模式)”电路,数据表 P.15中显示了该电路?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    电路中齐纳二极管的作用是产生稳定的电压,但 UCC28610的 VCC 已经是8V 稳定的稳压器输出电压。 因此,齐纳二极管不是必需的。 您可以参阅图14。 典型应用电路。  和方程(24),如果 R22电阻为100欧姆,则计算出的 R21为6.49k。  该电路必须在 CS 引脚上产生125mVdc 电平电压。

    谢谢。