This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:TPS7A4001压降电压

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161369/tps7a4001-tps7a4001-dropout-voltage

器件型号:TPS7A4001
输入端的电压为70V。
我在 tps7a4001稳压器的输出端放置一个 NPN (PHPT61006NY)、以获得更强的电流。
空载空闲 LDO 正常工作。
输出端放置一个1k 欧姆的负载。 输出电压崩溃;它从61V 变为50V。 甚至 FB 也从1.18V 变为0.96V。
这种行为是否正常?
提前感谢您。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasri、

    看起来这个问题是双重发布的、我将关闭并锁定这个帖子、因为我将对另一个帖子作出响应。

    此致、

    John