请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27511 大家好、
客户想询问有关 UCC27511规格的问题。 当 VDD+0.3时、下图中的 OUTH 电压最大值是什么意思? 这意味着如果 IC 超过 VDD+0.3V、它将会损坏? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.