This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:电流限制值为3-4A 的 LED 驱动器

Guru**** 2627545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61500, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994972/tps61169-led-driver-with-current-limit-value-of-3-4a

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61500TPS92641

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 TPS61169、但他们说他们需要3-4A 的电流限制值。
(电流限制值根据 LED 电源电流规格计算得出)

我搜索的产品规格类似于 TPS61169、电流限制值为3-4A 或更高、但在当前的 TI 产品系列中找不到该产品。
基于上述规格的新产品将来是否会发布?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    正如您提到的3-4A 电流限制值、您是否意味着客户需要驱动3-4A 流量 LED 或开关电流?

    我们有一个名为 TPS61500的器件、它具有3A 开关电流限制。 您可以查看它是否可以满足客户的要求。

     在我们的发展蓝图中、我们没有开发具有更高电流能力的器件的计划。 对于高电流应用、集成开关 FET 在工艺和热性能方面存在许多挑战。 我们建议将外部 FET 与降压控制器解决方案配合使用、如 TPS92641。