This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:WEBENCH 设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994827/tps51397a-webench-design

器件型号:TPS51397A

设计原理图中电容器的 ESR 是在多赫兹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 ESR 零点的频率吗? 其频率等于1/(Co*ESR_CO*2*PI),单位为 Hz。

    顺便说一下、TPS51397A 应用了 D-CAP3控制、其中的内部零由"纹波注入"电路产生。 其稳定性不依赖于输出电容 ESR 零点。 因此、您可以使用具有小 ESR 的所有 MLCC。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的答复。

    问题的含义不是 ESR 零点的频率。
    例如、我设计了一个使用 WEBENCH 和 TPS51397A 的电路。

    条件为 Vin (min)= 10.8V、Vin (max)= 13.2V、Vout = 5V、Iout = 5A。
    设计原理图的每个 Cin、Cinx 和 Cout 都有 milliΩ Ω ESR 要求。

    该 milliΩ ESR 在多赫兹时的条件是什么? 我是否应该选择一个在所有频段中都必须满足该 milliΩ ESR 的电容器?

    谢谢、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    如果您使用 Cin 和 Cout 的所有 MLCC、我们可以忽略 ESR 影响。 对于 TPS51397A、它可以支持所有 MLCC。

    谢谢、

    Lishuang