请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51397A 设计原理图中电容器的 ESR 是在多赫兹?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andrew:
感谢你的答复。
问题的含义不是 ESR 零点的频率。
例如、我设计了一个使用 WEBENCH 和 TPS51397A 的电路。
条件为 Vin (min)= 10.8V、Vin (max)= 13.2V、Vout = 5V、Iout = 5A。
设计原理图的每个 Cin、Cinx 和 Cout 都有 milliΩ Ω ESR 要求。
该 milliΩ ESR 在多赫兹时的条件是什么? 我是否应该选择一个在所有频段中都必须满足该 milliΩ ESR 的电容器?
谢谢、
Sato