This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:能否强制在 LDO/100%占空比模式下运行?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994508/tps82150-can-i-force-operation-in-ldo-100-duty-cycle-mode

器件型号:TPS82150

数据表的第7.3.2节描述了 LDO/100%占空比模式的最小输入电压、但没有说明是什么情况导致 IC 进入此模式。 是否可以强制使用此模式?

我的设计是12V IN、3.3V OUT 和< 50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在您的设计中、12Vin-3.3Vout 不会进入此模式。 如果 Vin 降至3.3Vin、它将进入100%占空比模式。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此如果输入下降到接近设定的输出电压、"LDO"模式是自动的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您回答正确。

    谢谢、

    Lishuang