This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056A 输入电压 AC62至 AC264V 功率因数

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994259/ucc28056-ucc28056a-input-voltage-ac62-to-ac264v-power-factor

器件型号:UCC28056

使用 UCC28056A、我们创建了一个具有以下输入/输出规格的电路。

但是、当输入电压为240V AC 时、功率因数为0.91、当输入电压为264V AC 时、功率因数为0.88。
降低启动电压并将输入电压规格更改为62至264 VAC 的效果是
有什么影响吗?
此外、我想将 AC62V 至 AC264V 的输入电压范围内的功率因数设置为0.92或更高。

输入/输出规格
输入电压:AC62V 至 AC264V
输出电压:390V
输出功率:200W

如果可以、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您关注 UCC28056。

    由于您需要 AC62V 输入电压正常工作、因此棕色输入阈值可能小于62VAC。 对于此应用、您需要更小的 PFC 电感器值、因为控制器的 Tonmax 限制为12.8us。  电感器越低、PF 值就越低。

    凭借良好的 PFC 电感器设计和输入滤波电容器的 X 电容器、您可能有机会实现 PF 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    尝试调节电感和 XCAP。


    我还有其他问题。
    通过简单测量 AC60V 至240V 的 Tonmax、可以看到以下值。
    ① AC60V-65V 为12.6μs μ A
    ② AC70V-75V 为10.6μs μ A
    ③ AC80V-85V 为7.88μs μ V
    ④ AC90V-100V 为5.8μs Ω
    ⑤ AC105V-120V 为4.48μs Ω
    ⑥ AC125V-140V 为3.34μs Ω
    ⑦ AC145V 至165V 为2.5μs Ω
    ⑧ AC170V-240V 为1.98μs Ω

    ① Ω 和② Ω 接近 TOMAX0和 TONMAX1、但③ Ω 至⑧ Ω 低于 TOMAX2至 TONMAX7。
    低于 TOMAX2至 TONMAX7的原因可能是什么?
    RZC1为990kΩ Ω、RZC2为3.63kΩ Ω、RZC3为3kΩ Ω、CZC3为10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些参数只是控制器可以实现的最大值。 您需要 Vcomp、delta (ondch)来具有 Ton。

    请使用公式8进行 Ton 计算。