This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:器件重启问题

Guru**** 2420510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994328/ucc28180-device-restart-issue

器件型号:UCC28180

您好、先生、

客户在 UCC28180上遇到设计问题。

您能否分享您的宝贵建议?

当我将 ucc28180用于直流升压控制芯片应用时、
我发现、在电源前端部分的负载条件下、
负载时将自动关断、然后重新启动 μ,

我还监控、仅 ucc28180触发保护电流环路开路 ISOP、
但电压环路开路 OLP、VCC 欠压 UVLO、icompp、所有这些都没有触发、
请查找我的附加图片。
绿色表示 vboost 电压、蓝色表示输入、黄色表示 icompp、
关断后的绿色波形是硬件欠压保护。



非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在 ICOMP 引脚上、ICOMP 与地之间有一个电阻器、为什么要添加该电阻器? 不建议在此处添加电阻器。

    对于 OCP 问题、您能否降低电流感应电阻以实现 OCP 保护?

    BTW、您捕获的原理图不清楚、请使用"插入"在帖子中添加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们已经尝试过,而且我们还并联了一个18m Ω,结果没有改变。

    还有其他建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    最好将 CS 信号和 PFC 电感器电流以及 ICOMP 放在一起、看看此时会发生什么情况。

    根据您的描述、只有 CS 引脚触发 ISOP 保护、我们需要确认它是否真正具有通过 CS 引脚的实际电流来触发它。 而 isop 是针对 Isense 引脚开环的保护。 我认为控制器不能触发 ISOP。 最有可能的是 PCL 保护。