This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:使用与 FET 串联的精密电阻器来设置最大充电/放电电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994129/bq2970-using-precision-resistor-in-series-with-fets-to-set-max-charge-discharge-current

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ2980

您好!

请参阅以下旧文章 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/426410/bq29700-for-50mahr-battery、 其中建议将精密电阻器与 CHG 和 DSG FET 串联使用、以设置最大放电和充电电流、我想验证:是否有人尝试过此操作? 工作正常吗?

我发现很难找到具有良好 Rdson 值以满足我的需求的 FET (我需要最大0.5A 的充电/放电电流)。 使用串联电阻器会使这变得简单得多。 当然、我仍然会使用 CHG 和 DSG FET、但与电阻器相比、Rdson 可以忽略不计。

总之:

您能否使用与 BQ2970中的 FET 串联的精密电阻器来设置最大充电/放电电流?

2.如果是、我如何计算通过电阻器消耗的最大功率? 我将使用单节3V7锂离子电池。

如果有人能提供帮助、我将不胜感激!

最棒的

Dan