This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:MOSFET 选择

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994790/tps53015-mosfet-selection

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: CSD86350Q5D

您好!

我尝试使用 TPS53015在电流要求为10A 时将19V 输入转换为5V 输出。 由于 TPS53015是一个降压控制器、我选择了一个器件型号为"CSD86350Q5D"的 MOSFET。

此 MOSFET 在我的设计中能否正常工作?

您能否向我提供有关降压控制器 MOSFET 选择指南的信息、因为我在数据表或在线中找不到任何相关信息。

谢谢、

Dharnesh