This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730EVM:需要在 BQ25730EVM 开发板中使用 R8电阻器

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730EVM, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994513/bq25730evm-need-to-use-r8-resistor-in-the-bq25730evm-development-board

器件型号:BQ25730EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25730

您好!

查看此评估板(BQ25730EVM)的原理图、我注意到有一个电阻值为0欧姆的 R8、  BOM (数量= 1)中也列出了该电阻器。 是否实际 需要该电阻器? 请参阅电路板规格中的图3-7。 如果不需要该电阻器、则其端子(Q7、Q6、Z1、R10、C22、 R9、R14、Q9A、Q9B)也 被省略? 我怀疑 来自 BQ25730的信号 CHG_OK 将启用或禁用这两个晶体管(Q6和 Q7)、具体取决于 VBUS 是低于3.2V 还是高于26.8V、 但我只想确认 、如果可以移除所有提到的组件、或者它们是否重要?

谢谢、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

     

    红色框中的组件是可选的。 它们允许 CHRG_OK 用作控制 Q7和 Q6输入 FET 的逻辑信号、但如果不需要、则可以移除这些组件并使用短接替换 R8。 数据表中的典型应用图也不包含这些组件。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Angelo 的澄清,我对此表示赞赏。