This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:5V 至 SW 引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994773/tps62135-5v-to-sw-pin

器件型号:TPS62135

大家好、

我的客户正在评估 TPS62135、在他的应用中、当 VIN=0V 时、将一个5V 电压轨连接到 SW 引脚。

根据数据表、这是不允许的、会损坏 IC。

请告诉我如何保护 IC? 肖特基二极管是否有用? 还是应该限制反向电流?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    5V 电压本身看起来不错、因为它在 TPS62135的最大额定电压范围内。 除非反向电流超过器件的额定电流、或者如果电流足够高、足以使内部 HSFET 体二极管过热、否则不需要保护 IC 本身、因为与 VIN 相比、SW 上的电压更高、因此将正向偏置该二极管。 输入端将存在输出电压减去该二极管压降、您需要确保该电压不会导致其他连接电路出现问题。 如果不需要任何反向电流、则可以在输入端使用肖特基二极管。 您可以在 https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf 中查看此信息的详细信息 

    谢谢、

    模块