This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:潮湿敏感度?!

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994629/tps22810-moisture-sensitivity

器件型号:TPS22810

我最近从经销商处购买了少量 P/N TPS22810DBVT、用于进行实验和原型设计。

当这些器件以密封箔袋装运时、我感到很惊讶、该袋中包含警告声明、包括货架期(在一年内安装)以及可能的"使用前烘烤"。

我还没有打开行李。 我对这些器件的计划是、它们永远不会在生产意义上被"安装"。 我唯一能做的“烘焙”是在厨房烤箱里,但在和我的妻子讨论后,这也不是一个选择!

我的问题是: 这些部件是否可以在根本不进行"烘烤"的情况下使用、或者我是否应该将它们扔进垃圾填埋场?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    建议在使用之前对器件进行烘烤、以避免因湿气渗入而在大规模制造过程中造成损坏。

    对于原型设计、在使用之前无需烘烤器件。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!