This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:应用查询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994925/lm60430-q1-application-inquiry

器件型号:LM60430-Q1

大家好、团队、

由于库存问题、我的客户正在考虑将 LM60430-Q1用于他们的项目。  他们的项目使用 Raspberry Pi 零(1GHz)作为边缘计算。 它们将使用 LM60430-Q1作为24V 至5V 直流/直流转换器。 它们将生成400Hz、kHz 和 kHz 的 PWM 信号。  他们还使用 Raspberry Pi Zero W 进行一些感应和数据采集、然后将数据推送到云。 您对使用此芯片的看法。 有哪些优缺点?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    该器件应在输出电流不大于3A 时工作。

    400kHz 开关频率可能会干扰噪声敏感节点、但不太可能干扰400kHz 数字 PWM 信号的信号完整性。 我不知道 Raspberry PI Zero 的数字信号高/低限制的确切规格、但信号需要大量干扰才能损坏。

    Sam