This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS745-Q1封装问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993737/tps745-q1-tps745-q1-package-question

器件型号:TPS745-Q1

我 正在研究将 TPS745-Q1 (TPS74533PQWDRVRQ1)作为替代产品。 我看到 TPS745-Q1散热焊盘尺寸比 TP45 (TPS74501PDRVR)散热焊盘小0.1mm。

您是否看到由于阻焊层与 TPS745-Q1封装的散热焊盘重叠、焊锡膏溢出导致引脚短路的任何潜在问题。 下面的红色部分显示了我们目前在采用全新 TP2745-Q1封装的板载焊锡膏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darish:

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darish 的耐心。  如果这两个器件都采用了所述的封装、则短路的可能性会非常低。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @斯蒂芬。 感谢您的输入。

    您是说我们将  TP45 (TPS74501PDRVR)封装用于器件还是将 TPS745-Q1 (TPS74533PQWDRVRQ1)封装用于两个器件?

    TP45的散热 焊盘尺寸 比 TP745-Q1大

    谢谢

    Darish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darish:

    如果任一器件都采用这两种封装、则焊料短路的风险极低。  

    供参考- Q1上的散热焊盘宽度较小、但您可以看到-Q1上的引脚宽度有所增加。  

    谢谢、

    斯蒂芬