This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:我们能否使用 BQ25150代替具有相同原理图的 BQ25155

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994923/bq25155-can-we-use-bq25150-in-place-of-bq25155-with-same-schematic

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:BQ25150

由于芯片 BQ25155在任何地方都不可用、我们能否使用 BQ25150来代替具有相同原理图的芯片 BQ25155。 随附的原理图为 heree2e.ti.com/.../PCBA1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是 BQ25155和 BQ25150引脚对引脚兼容。 唯一的区别是 BQ25150没有经过调节的 PMID。  

    此致、

    Anthony Pham