This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:5S LIHV 保护。 哪个芯片/阈值?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994741/bq77915-5s-lihv-protection-which-chip-thresholds

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 论坛:

对于我们的应用、我们将使用定制的5S LIHV (4.35V/节)电池组。

遗憾的是、BQ77915似乎不适用、因为其最大过压保护为4.275V。

我的问题:

-在数据表(特性)的第1节中、它被写入"过压3V 至4.575V"、但我可以看到的最大过压保护是4.275.. 为什么会有这样的区别?

-是否有另一个更适合 LIHV 5的芯片?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    OVP 所需的电压是多少? 我想、如果我们有一个支持4.35V 的 LIHV 电池、我们不应该选择具有4.35 OVP 的芯片、而应该选择更高的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    数据表的这一部分是指器件的出厂编程的可能性。 请参阅器件比较表、了解我们当前提供的 OVP 阈值。 您应该根据所使用的电池的规格选择 OVP 阈值。