主题中讨论的其他器件:LM61495
你(们)好 团队
我想将 LM61495QRPHT-Q1应用于该项目。
我尝试按如下方式配置电路、但我有一些问题。
-输入:12V (输入范围:4V ~ 36V)
开关频率:200kHz ~ 2.5MHz
输出:5V
-输出电流:10A
1 、输入和输出 L 值和尺寸因频率特性而异。
我 需要对其进行评估、但 我想将其与400kHz 和2.2Mhz 进行比较、下面的电路是否正确?
如果您有任何其他解决方案、请与 我分享。


在 下图中、Iout 在400kHz 和2.2Mhz 之间有所不同。 这在同一 IC 中是否不同?

如果 是、400kHz 和2MHz 可以在10A 电流下运行、并且我请求满足上述条件的 IC。
谢谢