This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:电源路径中的电流振铃和反向保护

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994906/bq25306-current-ringing-and-reverse-protection-in-power-path

器件型号:BQ25306

大家好、

这是 我之前发布的有关 将 SPDT 继电器用作 BQ25306充电 IC 的电源路径开关的主题的后续内容、因为与仅 IC 施加的3A 限制相比、该继电器支持将更高的电流传递到系统。

我的后续问题与电源路径下游发生的情况有关-其中 有一个 TPS62136 负责管理施加到我的负载(某些热电模块)的电压。

下面是情况的基本原理图:

https://imgur.com/a/FhPQabw

在其中、您可以看到控制电源路径的继电器-当充电器未插入时、电池(8.4V 2S 锂电池组)通过处于休眠位置的继电器连接到降压转换器负载。 节点"Vsystem"将电池连接到一些5V 稳压器以为微控制器供电、这些稳压器始终直接连接到电池以保证不间断电源。  

当充电器插入时、继电器被启动、降压转换器从充电器本身获取电流。 充电器是一个12V 充电器。

我们的问题如下: 如果充电器已插入、并且降压转换器的输入电容器(22uf)已充电至12V、但充电器已移除、我们需要做什么来防止12V 反向导回电池、 还是这会成为一个问题?  通过继电器与电池连接这样的电容器充电的情况有多严重?  

如果反向电流是一个问题、我们是否应该返回到我们的原始文章、使用 MOSFET 电源路径而不是继电器类型、以防止任何反向导通? 如果此原理图中的继电器是 P 沟道 MOSFET、则在这种情况下电容器是否能够传导回电池?

感谢您的参与、

-Uzair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzair、

      电容器比电池小得多、因此电流过冲非常短暂、但输入电容器放电到电池中达到电池电压的风险不应太大。 您还应向电池供应商咨询是否存在任何潜在风险、因为他们将获得有关任何风险的大部分信息。 如果风险很大、则应使用 MOSFET 使固有的体二极管能够在不驱动时阻断反向电流。