This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306

Guru**** 2384080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993898/bq25306-bq25306

器件型号:BQ25306

您好!  

  为2节电池充电8.4V,1A。 根据  数据表 17V 输入,Vbus 11.5V 交叉充电的电压输入将停止 。  请 告诉我充电将停止的原因。  

此致、

 Murali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

      您能更详细地描述这个问题吗? 充电已停止。 您可能输入了故障条件。 您在 STAT 引脚上观察到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    2节电池配置 1A 充电电流 8.4V 充电电压  

     电压输入启动8.8V–1A 电流。   输入电压  不断增加充电电流、 在11V 充电电流为零时下降。  状态 LED 处于打开状态、但不闪烁。  

    此致、

     Murali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

     在我进行测试时没有问题、因此这是不可预料的。 您是否在 EVM 上进行测试? 获取 REGN、SW、VBUS 和充电电流的波形。