This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060:移除充电器后 SoC 降至3%

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992228/bq2060-soc-drop-to-3-after-removing-the-charger

器件型号:BQ2060

大家好、

我目前正在研究 BQ2060、我解决了一些问题。

我有一个3S1P 锂离子3500mAh 电池组、在配置 EEPROM 后、我尝试为电池充电以检查 SoC。 充电结束时,当我关闭充电器并将电流降至0A 时,SoC 始终会降至相同的值:3%。 最大误差为100%、因此它肯定是相关的。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想了解有关 BQ 设置的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    您将需要完成学习周期以减少 MaxError。

    为了提高精度、我还建议采用其中一种较新的监测计、这是我们现有的最老的监测计之一。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    我不了解合格放电的过程,如果 EDV2是最高电压保持,在放电期间电池如何达到 EDV2电压保持?

    此致、

    Marius Gros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的 EDV2值错误、我使用 VOC75%进行切换。 但我仍然找不到如何获得良好的 EDV2值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    EDV2值是可配置的、默认值通常约为7% SOC。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    EDV2问题已解决。 即使我取下充电器、SoC 也能正常工作、电池组也能正常工作。 但在我的几节电池中、最大误差仍然是100%、这是否会成为问题?

    此致、

    Marius Gros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    好的、我很高兴您解决了问题。 MaxError 表示学习周期状态、我会将 MaxError 重置为1%以完成特征评定。

    此致、

    Wyatt Keller