This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916EVM:未检测到 Python 2.7

Guru**** 2858060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992436/tps65916evm-python-2-7-not-detected

器件型号:TPS65916EVM

大家好、

你好。

使用 EVM 的 GUI、我们的客户会收到错误消息"python 2.7 not detected (python 2.7未检测到)"、即使他的系统中安装了 python。 在 Win10 64位系统上以 admin 身份安装。 您认为原因可能是什么?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 再次下载 GUI、重新启动 PC 并检查其是否正常工作。 请告诉 我它是否可以解决问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    客户已尝试再次下载 GUI、但遇到相同的错误。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    马哈穆德是一个很好的人,所以我跳进了。 我的第一个猜测是 GUI 是32位的、因此它需要安装32位 python 2.7.0.0。 下一个猜测是它需要位于 C:\Python27中、但这似乎不太可能。 不过、他们是否需要脚本? 我认为 GUI 即使没有脚本也能正常工作。