This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于4s10p (14.4V 20AH)锂离子电池组的电池管理系统

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ40Z50, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994566/battery-management-system-for-4s10p-14-4v-20ah-li-ion-battery-pack

主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ40Z50BQ76942

我需要一个适用于4s10p (14.4V 20AH)锂离子电池组的电池管理系统。 BMS 应具有保护(过压、欠压、过充电、欠充电、短路)、 监控(电压和电流)以及电池平衡功能。 电池平衡电流应足以平衡电池组、因为每个串联电池包含10个并联电池。 我在您的网站上找不到合适的匹配项。 您能给我指出 TI 的相关产品吗? 也是如此  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irshhad、

    您将需要 BQ76920或 BQ76942等器件、并且需要使用外部平衡 FET 来实现更高的平衡电流。 如果您需要监测等更高级的功能、也可以选择 BQ40Z50。  

    本文档可能有助于显示平衡电路 :https://www.ti.com/lit/an/sluaa81/sluaa81.pdf 

    此致、

    Matt