This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:P2P 产品

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994694/tlv809-p2p-product

器件型号:TLV809
主题中讨论的其他器件: TLV840

你(们)好

以下团队是否可以推荐 P2P 产品?

G682L09TT12U

 G692L293TCUF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何与上述器件引脚相同的器件。  客户的应用处于哪个阶段?  设计阶段?  布局阶段。   

    对于  G682L09TT12U、我们在功能方面最接近的部分是 TLV840

    对于 G692L293TCUF、我们没有采用 SOT-143封装的器件。  我们与 G692L293TCUF 最接近的器 件是采用 X2SON 封装的 TLV809E。

    TLV840和 TLV809E 均以极低的电流(分别为120nA 和250nA)运行、精度为+/-2%、具有用于阈值电压检测的更宽电压范围选项、TLV809E 的封装尺寸为0.8mm x 0.8mm。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了...谢谢

    主要是取代另一方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    很高兴能提供帮助。  祝你好运!