This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:内部噪声滤波器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994742/tps22918-internal-noise-filter

器件型号:TPS22918

大家好、

我的客户正在使用 TPS22918。 我收到了一个问题、即 TPS22918是否具有内部噪声滤波器。

它们当前使用的是不带输入电容器的 TPS22918、并在 TPS22918的 Vin 引脚处观察到高于5.5V 几十 mV 的电压、包括噪声。 包括噪声在内的输入电压小于6V、因此器件不会受到损坏。  其直流输入电压为5.0V (典型值)。

TPS22918内部是否有噪声滤波器? 例如、在某些 LSI 中、寄生电容器构成滤波器、无需考虑20MHz 以上的噪声。 TPS22918呢?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    TPS22918 (以及我们的所有负载开关)在输入端没有任何形式的滤波器。 我们建议使用某种输入电容器来滤除这些小输入电压尖峰。 1uF 或10uF 的小输入电容就足够了。

    谢谢、

    Shreyas