This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:配置不在 EOS 化学成分列表中的电池

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993915/bq35100-configuring-battery-that-is-not-in-the-chemistry-list-for-eos

器件型号:BQ35100

电池 SAFT LS 33600的化学 ID 不可用。 我在您的同事 Onyx 的另一篇文章中看到、我可以使用 EOS 模式的默认 chem ID。

我是否能够更改电池设计容量并使用类似锂亚硫酰氯的化学 ID、例如化学 ID 0621?

或者、我是否能够使用默认值并仅更改电池设计容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仅使用 EOS 警报功能而不尝试读取 SOH、则无需上传 CHEM ID。 如果您需要 SOH 数据、则需要精确的化学 ID 匹配。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请澄清... 当您说 EOS 警报功能....时。 这与 EOS 模式相同吗? 我正在使用 EOS 模式并读取 SOH 值。

    如果我的特定电池的化学 ID 不在列表中、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EOS 模式下、您有时可以获取 SOH 数据、但正如 TRM 中所述、您应该针对您的系统验证数据的准确性。 在 EOS 模式下、EOS 警报可与 SOH 分开设置。

    如果您的电池没有化学 ID、那么如果您希望 SOH 处于 EOS 模式、最好切换到另一个具有化学 ID 的电池。

    此致、

    Wyatt Keller