This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:是否需要在故障发生时上拉以实现连带失效?

Guru**** 2533290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994835/tps92633-q1-pull-up-needed-on-fault-for-one-fail-all-fail

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、团队、

在 TPS92633-Q1数据表中、我看到故障在引脚上有一个内部上拉电阻器、但第7-12页的参考电路显示了一个外部20k 电阻器上拉故障:

如果我们将多个故障绑定在一起以实现一个故障和所有故障性能、您能否澄清是否实际需要20k 上拉电阻?

感谢您的帮助!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、20k 上拉电阻器与齐纳二极管一起用于将 FAULT 引脚连接到 MCU 的 GPIO、以限制正常 条件下的故障电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    感谢您的快速反馈! 要验证、如果系统没有 MCU、并且您仅将故障绑定在一起以启用连带失效条件、则不需要齐纳二极管或20k。 是这样吗?

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果系统中没有 MCU、则 FAULT 引脚由内部电路上拉至电源、您只需将所有 FAULT 引脚连接在一起即可实现 O-F-A-F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。