This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:输出短路故障

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993601/tps54331-failing-as-short-circuit-on-output

器件型号:TPS54331

大家好、由于某种原因、我的两个电源转换器出现故障、原因是 Vin 引脚烧断或 IC 内部的输出短路。 我将使用20V 电池运行该电压、并将其调节至5V。 我将注意到、电池通过一个控制整个电路板电源的开关进行连接。 系统最初似乎可以正常工作、但在打开和关闭系统几次后、它会失败。 我的所有 myDesigns 都是围绕设计工具进行设计的、因此我不能真正确定正在发生什么。 这里是我的原理图、PCB 布局和仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  

    我看一下原理图、问题出在 C6、应该是100nF、而不是10nF。  

    2. D1很小,它可以承载3A 的负载吗?  

    如果仍然有问题、建议在发生问题时探测一些波形、包括 Vout、PH、电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在测试之前注意到了这一点、并更换了该电容器。 此外、我的二极管的额定电流为3A。 我希望很快就能使用示波器、但我希望有一些关于问题的来源的建议。 Vin 上的瞬态是否会导致输出短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  

    只要 Vin 上的瞬态不大于绝对最大额定电压、它就不会导致 Vout 短路。   

    请更换 C6并进行测试、如果问题仍然存在、则捕获波形。  

    如果没有问题波形、我无法分析根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题已解决。 由于较长导线的电感与低输入电容耦合以及一些开关 反弹、输入端会出现一些振荡。 这会产生大于40V 的尖峰、从而使 IC 熔断。 通过将输入电容增加到150uF (可能会降低)、解决了该问题。 忽略尖峰图像中的蓝色波形、因为它连接到与黄色相同的点