This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:峰值 FET 电流

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993997/lm51561-peak-fet-current

器件型号:LM51561

您好!

在反激式拓扑中、启用展频功能后、峰值 FET 电流(初级电流)会略微波动。

这是正确的行为吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、  

    感谢您的联系。 峰值 FET 电流是多少?此波动是多少?  

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisabeta-San、

    感谢你的答复。

    峰值电流约为6.17A。

    关于波动、我附加波形。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、  

    如果您禁用展频功能、您是否会看到此效应消失? 该测量是如何进行的?  

    此致、  

    Elisabetta