This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87312Q3E:CSD87312Q3E

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993639/csd87312q3e-csd87312q3e

器件型号:CSD87312Q3E

数据表显示了推荐的铜焊盘和焊锡膏掩模。 是否有针对此器件的丝网掩膜的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您关注 TI FET。 TI 为大多数常用的 CAD 工具提供了 PCB 封装。 单击产品文件夹中的设计和开发、您将找到下载 CAD/CAE 符号的链接。 选择您的 CAD 工具并下载 zip 文件、其中包含用于 CAD 工具的导入指南、用于生成和导入符号。 如果您有任何疑问或遇到问题、请告诉我。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已经了解过这一点、但似乎我使用的频率是17.4。 按照说明操作、我没有导入信息。 我是否需要为频率17.4尝试任何特殊的吊顶?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我正在使用 Cadence 17.2、并且能够在附加的 zip 文件中创建封装。 我不确定这是否是您需要的。 您能解释一下丝网掩膜的含义吗? 此封装包括用于参考设计的丝印以及封装轮廓。

    谢谢、

    John

    e2e.ti.com/.../CSD87312Q3E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我希望这能解决你的问题。 我将关闭该线程。

    谢谢、

    John