This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:高侧栅极和开关节点过冲

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994786/tps59641-high-side-gate-and-switching-node-overshoot

器件型号:TPS59641

您好、Sirs、

我们测试了 Bay 试用平台不稳定(系统挂起)、并发现高侧栅极(HG)和开关节点(SW)上存在大过冲。

如果我们增加 R359 = 10欧姆以减少过冲、则表示系统已连接。

我的问题是

HG 和 SW 中的过冲来自哪里?  

2. 过冲是否会导致 Vcore 电压不稳定或 EMI 影响?  

3.我可以采取其他任何方法来减少过冲? 当 R359 = 10R 时、电阻器是否过大?

谢谢你

Amos。

这是原理图设计和波形。

(CH1: +VCORE;CH2:VCORE_VSW;CH3: VCORE_CDH1_BG;CH4: VCORE_CDL1_BG)

R359=3.3R

R359=10R

原理图设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单栅极驱动器和 SW 节点振铃对于硬开关降压转换器而言非常常见。 您可以查看 TI.com 应用手册、如 SLPA010和 slyt465、了解更多详细讨论。  

    2 -通常情况下、SW 振铃本身不会导致电压调节问题、但会导致 EMI 问题。 如果您发现减少振铃会提高系统稳定性、振铃更有可能会污染电源轨或耦合到控制器的敏感信号。  

    3 -

    您可以减慢开关速度:

    -增加栅极电阻器(请注意、您通常应该在此处添加一个反向并联齐纳二极管、以防止延迟关断并存在交叉传导风险)

    -增加自举电阻。  

    或者、您也可以按照上面链接的应用手册所述改进布局

    或者、您可以尝试使用 SW 节点上的缓冲器吸收振铃(有损耗)、该节点当前有一个占位符、但未填充。