This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:lp8556寄存器设置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994242/lp8556-lp8556-register-setting

器件型号:LP8556

大家好

我们现在将 A1H 的 PDET_STDBY 位设置为1。但是、当测得的 PWM 信号通常为低电平时、LP8556似乎不处于待机状态。我们测量的电流为2至3mA。

问题是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    您在寄存器01h 中设置了什么亮度源模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy Wu、

    O1h 寄存器设置为0x81。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西杰,

    我在 EVM 上进行测试、也无法仅通过将 PWM 信号设置为低电平进入待机模式。 如果您希望在器件空闲时节省一些功耗、可以下拉 EN/VDDIO 引脚。