This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34206-Q1:输出= 5V 效率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR34215FSC5EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994702/lmr34206-q1-output-5v-efficiency

器件型号:LMR34206-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR34215FSC5EVM

您好!

对于 LMR34206FSC5RNXRQ1、您能否提供大约 Vout=5V 的效率?

我们仅在数据表中找到 Vout=3.3V 的效率。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

     您可以使用 WEBENCH 在  输入电压和 频率下导出效率。 数据是合格的。

    BR、

    维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

     添加一张图片。  LMR34215FSC5EVM 的典型效率数据如下。 LMR34206FSC5EVM 可将0~0.6A 负载对应的电流作为快速比较。

    BR、

    维克多