This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:电压输出问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994230/tps51206-voltage-output-issue

器件型号:TPS51206

尊敬的团队:

在其中一个项目中、我们在 DDR 终端电源中面临以下问题。

电路板1 -
VDDR_REF = 13.7mV
VDDR_VTT = 0V
电路板2 -
VDDR_REF = 0.677V (按预期)
VDDR_VTT =下面的脉冲波形、

IC 的阻抗值(置于电路条件下)与其他工作板匹配。 我们尚未隔离 IC 和 DDR 并进行检查。
我们怀疑以下任何异常、
 1. IC 内部问题
2. 由于组装问题
答: 我们尝试加热。 电路板1保持不变、但电路板2在 VDDR_VTT 上观察到稳定的270mV
3. 由于 DDR 和 TPS51206接口而导致的问题

请告知您对第1点和第3点的建议。
另外、我们还需要了解的是、该 IC 前面存在任何与汇编相关的问题。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    我们不知道 TPS51206的组装问题。  

    对于电路板1、我认为可能的原因是 VDDR_REF 消耗的电流大于 IC 能够提供的电流、并导致 IC 输出端电压过低。 在本例中、VDDR_VTT 输出将为0。 如果您可以分离 TPS51206 VDDR_REF 输出和 DDR、您应该能够辨别。

    对于电路板2、很难分辨、IC 侧或 DDR 侧有 VDDQ 到 VDDR_VTT 的泄漏。

    对于电路板1和电路板2、您可以使用已知良好的 IC 更换 IC、以查看问题是否仍然存在、以查看问题是否来自 IC 或电路的其余部分。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱惠东、您好!

    我们已移除 IC 并重新组装。 现在工作正常。

    似乎是与焊料相关的问题。

    感谢您的支持。