This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994046/tps61165-tps61165

器件型号:TPS61165

您好!

 我对 TPS61165DBVR 有一些问题

我正在尝试使用 PWM 信号控制 LED 亮度、我们在输出端连接了3X9红色 LED。  
我们为控制引脚提供了5V 的输入电压和相同的电压、并且我们在输出侧获得的电压为5V  

LED 的发光强度非常低、我们无法获得正确的输出电压和电流

请为我们提供相同的建议、并建议获取正确输出的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manasi、

    我认为 RSET 值不正确。 FB 上的基准电压为200mV、1.1k Ω 将获得0.18mA 的输出。 您需要使用1.1欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的工作原理
    感谢您的支持。