请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 您好!
我对 TPS61165DBVR 有一些问题
我正在尝试使用 PWM 信号控制 LED 亮度、我们在输出端连接了3X9红色 LED。
我们为控制引脚提供了5V 的输入电压和相同的电压、并且我们在输出侧获得的电压为5V
LED 的发光强度非常低、我们无法获得正确的输出电压和电流
请为我们提供相同的建议、并建议获取正确输出的方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TPS61165DBVR 有一些问题
我正在尝试使用 PWM 信号控制 LED 亮度、我们在输出端连接了3X9红色 LED。
我们为控制引脚提供了5V 的输入电压和相同的电压、并且我们在输出侧获得的电压为5V
LED 的发光强度非常低、我们无法获得正确的输出电压和电流
请为我们提供相同的建议、并建议获取正确输出的方法