This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:如果 I#39;m 未使用主器件上的 FAULT 引脚、从器件上的 FSW 是否可以保持 NC?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994517/tps61196-can-the-fsw-on-the-slave-be-left-nc-if-i-m-not-using-the-fault-pin-on-the-master

器件型号:TPS61196

如果他们不使用此器件主版本上的 FAULT 引脚、他们是否可以将 FSW 保留为从器件上的无连接?

此外-在从器件芯片上、它们是否可以使 EN 上拉至 VDD? 如果未启用主设备,则从设备将不会有任何升压电压来提供给其 LED 灯串? 他们 希望确保它不会闪烁或任何东西。

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、您好、在本例中、您能不能检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    从器 件 FSW 引脚不能保持悬空、因为它需要高于3.5V 或低于0.5V 的输入电压来禁用内部时钟。 如果客户不想将主器件故障引脚与其相连、则需要连接 VDD。

    EN 引脚可上拉至电源。 我建议使用分压电阻器将其连接到 VIN、以避免在 VDD 上增加额外负载。 当主器件未启用时、此处仅为阳极上的 VIN。 如果 PWM 没有信号、LED 将不会亮起。