请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 如果他们不使用此器件主版本上的 FAULT 引脚、他们是否可以将 FSW 保留为从器件上的无连接?
此外-在从器件芯片上、它们是否可以使 EN 上拉至 VDD? 如果未启用主设备,则从设备将不会有任何升压电压来提供给其 LED 灯串? 他们 希望确保它不会闪烁或任何东西。
谢谢、
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果他们不使用此器件主版本上的 FAULT 引脚、他们是否可以将 FSW 保留为从器件上的无连接?
此外-在从器件芯片上、它们是否可以使 EN 上拉至 VDD? 如果未启用主设备,则从设备将不会有任何升压电压来提供给其 LED 灯串? 他们 希望确保它不会闪烁或任何东西。
谢谢、
劳伦
您好 Lauren、
从器 件 FSW 引脚不能保持悬空、因为它需要高于3.5V 或低于0.5V 的输入电压来禁用内部时钟。 如果客户不想将主器件故障引脚与其相连、则需要连接 VDD。
EN 引脚可上拉至电源。 我建议使用分压电阻器将其连接到 VIN、以避免在 VDD 上增加额外负载。 当主器件未启用时、此处仅为阳极上的 VIN。 如果 PWM 没有信号、LED 将不会亮起。