This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:断电序列

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994216/lp55231-power-off-sequence

器件型号:LP55231

大家好、

如果我们关闭 I2C 和外部时钟信号电源 、但 VDD 保持5V。

D1~D9的输出是否仍然被激活?

我们还应该注意其他器件吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、在这种情况下、您能提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    如果基准寄存器已经被置位并且 LED 已经打开、D1~D9仍然保持之前的状态。 例如、如果在 I2C&external 时钟信号电源关闭之前所有 LED 都亮起、它们将保持亮度照明。

    如果您使用该引擎、LED 的功能将通过 I2C 之前写入 SRAM 的内部指令进行配置。

    最恰当的考虑  

    徐美奈