This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331输出电压问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994565/tps54331-tps54331-output-voltage-issue

器件型号:TPS54331

大家好、

在下面所附的原理图中、我尝试使用降压转换器(TPS54331DR)从5V 转换为3.3V (3A)、 在获得的输出电压的形式不正确的情况下、它包含输出中的纹波/电压尖峰、如以下波形所示、在输出电压中、我们可以观察脉冲宽度为920ms 的斜坡类型波形。

硬件描述:

输入电压范围:4.8 (最小值)- 5.0V (最大值)

输出电压范围:3.3V

输出电流:3A

下图显示了使用的原理图:

下面的两个波形显示了我们当前面临的问题、其中  

CH1:来自稳压电源的输入电压(5V)、在原理图中的 TP1探测。

CH2:在原理图中的 TP2上探测输出电压(从降压转换器获得)。

    

请帮助我们解决我们面临的问题并采取必要措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赵某将于周一向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、K  

    此问题通常由触发启动 UVLO (启动电容电压< 2.1V)引起。  

    由于 Vin 电压仅约为5V、因此添加了一个虚拟负载以检查它是否可以解决此问题。  

    建议进行测试:  

    在输出端添加1mA 负载并执行测试、然后增加负载、直至问题消失。