This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS3840:用于感应宽输入电压的电阻分压器

Guru**** 2613385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994528/faq-tps3840-resistor-divider-for-sensing-wide-input-voltages

器件型号:TPS3840

我需要监控12V 电压轨、将7.6V 作为 UV 阈值。 我可以使用 TPS3840来实现此目的吗? 我需要采取哪些预防措施?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    是的、您可以为此使用 TPS3840。  我建议的 TPS3840型号是 TPS3840DL31DBVR、其阈值电压为3.1V。  由于12V 电压轨高于 TPS3840输入电压(VDD)的绝对最大值、因此我们需要使用电阻分压器来降低输入电压(请参阅下文)。   

    如果我们假设电阻器 R2为10K 欧姆、那么我们可以求解 R1、知道在7.6V 的轨电压下、UV 阈值为3.1V。  请参阅下面有关如何求解 R1的内容:

    7.6V *(10K/(R1 + 10K))= 3.1V

    R1 = 14.5k Ω

    标准的1%电阻值接近14.5k 欧姆、即14.7k 欧姆。  尽管电阻分压器可能是用于监控更高电压轨的可行解决方案、但请记住、使用外部电阻器可能会引入电压监控误差、因为电阻器本身的精度在1%以内。  此外、如电阻器 R1所示、14.5K 欧姆不是标准的1%电阻器值、选择非14.5K 欧姆的值会引入精度误差。   

    此外、请始终检查以确保输入电压保持低于建议的工作电压、对于 TPS3840、该电压为10V。

    需要注意的一点是、在启动过程中、TPS3840会产生轻微的浪涌电流、从而导致 R1上的压降。  浪涌电流通常持续几十微秒。  根据 R1的大小、电阻过大可能会导致 VDD 输入端产生较大的压降。  如果压降导致 VDD 的输入降至低于 VPOR 规格(开漏输出选项为950mV)、TPS3840将关断、不允许输出(/RESET)失效。  建议 R1不要大于20K 欧姆、并且在使用电阻分压器时、应在 VDD 输入端放置一个1uF 电容器(C1)、以减少 VDD 上的压降。

    本