This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:更换部件或可能的电源?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ40Z60, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993740/bq40z50-r2-replacement-part-or-possible-supply-source

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ40Z50-R1BQ40Z60BQ40Z80

每个人、

由于 IC 短缺、这里略有绑定。 我找不到 任何 bq40z50-R2芯片。 有人能告诉我是否有我可以订购的地方,因为我发现的地方的交货时间太长了,令人无法接受。  

如果不推荐替换器件、我可以用替换芯片、

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果其他固件版本的交货周期较短、您可以订购任何 bq40z50芯片并将固件更新到所需的版本(R1-R2-R3可以全部更改固件)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    正如 Wyatt 所说的、您可以订购任何 BQ40z50-Rx (BQ40z50、BQ40z50-R1、BQ40z50-R2) IC、并对其上的最新固件进行编程。 由于 这种流行病和对该器件的极高需求、交货周期很长。 您需要多少个器件? 我还建议在 TI 的授权经销商 处检查供应情况:https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html 

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我完全理解这一流行病在这里造成了一些问题。  但是我找不到任何与固件版本无关的 BQ40z50芯片。 我正在寻找数量为5的器件。  

    此器件是否有可能的替代产品?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    BQ40Z60是否可以替代?  
    这两种芯片之间的区别似乎看不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    bq40z60具有集成降压充电器、如果您的系统是2S-6s、我建议您使用 bq40z80而不是 bq40z50。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning 

    感谢您的建议。 遗憾的是、我在任何地方都找不到该芯片的库存。 这似乎也有很长的交货周期。 您是否可能知道我可以在哪里购买一批产品、或者是否有任何其他可能的替代产品。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pieter、  

    您能否离线与我联系、我可以获取您的联系信息、地址等 我想我可以为您提供5个样本。 向我发送连接请求。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 真的很感激。